This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:Vcc=3.3V 时的最小 VOD

Guru**** 2765465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480757/thvd1424-minimum-vod-in-case-of-vcc-3-3v

器件型号:THVD1424

工具与软件:

嗨、团队:

看起来 Vcc=5V 时的最小 VOD 为1.5V。
在 Vcc=3.3V 时如何?

  

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、表顶部的备注仅适用于典型值;除非另有说明、否则最小值适用于总电源电压范围。 因此、1.5V 和2V 值适用于3.3V、而2.1V 值适用于5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    克莱门斯是正确的-如果你有任何其他问题,请告诉我。  

    此致!

    Parker Dodson