This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:RX 终端

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480237/tmds1204-rx-termination

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

您好!

您能否说明 输入端接是怎样的?  终端连接在哪里?  VCC /某些 Vbais?

我提出这个问题是因为我要自行说明 RX 应该如何 同时在直流或/和交流耦合模式下工作。  

有 图6-2、但它 看起来与 TMDS 的输入图不同。

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    对于 TMDS1204、RX 终端由内部处理。 您可以控制寄存器来启用/禁用它。  
    下面是寄存器表的屏幕截图:



    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    请回答我的问题:

    1) 1) RX 终端连接在何处/如何?   它是否连接到 Vcc 电源轨?  它是否连接到 Vbais 电源轨?

    2) 2)它是否连接到同一个点、以便在交流/直流耦合模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    1.它连接到 Vcc。  

    2.对于两种操作、它连接到同一个点。