This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306EVM:用于 I3C 通信的电平转换

Guru**** 2884670 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480687/tca39306evm-level-conversion-for-i3c-communication

器件型号:TCA39306EVM

工具与软件:

我想使用 TCA39306EVM 尝试 I3C 通信的电平转换。
控制器侧为3.3V、传感器为1.2V。
是否可以将控制器放置在数据表的图8-7所示的2侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;数据表的第8.1.6节正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawabe,

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler