This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:DS90UB983-Q1

Guru**** 2463350 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, DS90UB983-Q1, DS90UB9702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477336/ds90ub983-q1-ds90ub983-q1

器件型号:DS90UB983-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB9702-Q1、DS90UB940-Q1

工具与软件:

您好、

我想把 Display 端口转换为 MIPI CSI 应用程序. 我想使用以下芯片组。

 DS90UB983-Q1和 DS90UB9702-Q1。 请告诉我、以下方框图的工作原理

此致

Aziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aziz、

    否、这些器件不兼容。 您的数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找的数据速率为1Gbps、您是否有任何其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以:

    Display Port --> DS90UB943-Q1 --> FPD-Link III --> DS90UB940 --> MIPI CSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入,但在我们的例子中,我们的 DP 输出直接通过 USB Type C。 我们没有 DP++选项

    此芯片 DS90UB943-Q1是否可以直接与 DP 输入端配合使用?  . 数据表中显示 HDMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UB943的 DisplayPort 输入接口不是 HDMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在 DS90UB940-Q1的数据表中、它与 DS90UB943-Q1不兼容。

    从何处可以获取 DS90UB943-Q1数据表?

    " DS90UB940-Q1是一款 FPD-Link III 解串器
    与 DS90UH949/947/929-Q1配合使用
    串行器对单通道或双通道 FPD-Link III 进行转换
    转换为 MIPIRegisteredCSI-2格式。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要联系当地的 TI 代表、他们将帮助您创建 CDDS 帐户并访问 UB943资料。