This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:使用 TCAN1051HGV 进行设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480678/tcan1051hgv-designing-with-tcan1051hgv

器件型号:TCAN1051HGV

工具与软件:

团队成员、您好!
我们在其中一个应用中使用 CAN 收发器 TCAN1051HGV。

阅读数据表后、我发现收发器的内部存在一些疑问。

IC 如何将单端 Tx 信号转换为差分信号。
IC 内部是否使用了某种类型的全差动放大器?

为了更详细地了解这一点、我已经讨论了另一个 LVDS 驱动器(SN55LVDS31)、在其数据表中提到了 IC 使用内部电流源来驱动差分线路。

所有差分收发器内部是否都使用此类电流源?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;CAN 收发器使用数字开关将输出拉高和拉低。