This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:CAN EyeScan 工具与 USB2ANY 配合使用

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, USB2ANY, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480656/tmds181-can-eyescan-tool-use-with-usb2any

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 TUSB3410

工具与软件:

嗨、专家  

 我是否可以将 EyeScan 工具与  用作 TMDS181的 USB 转 I2C 接口的 USB2ANY 配合使用

谢谢  

Powell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Powell

    EyeScan 工具连接到 TUSB3410 USB 转 I2C 桥接器、它不支持 USB2ANY。

    谢谢

    David