This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:关于 DFE 和 PFD 的基本问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480049/ds250df230-basic-question-about-dfe-and-pfd

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

您好!

让我问您以下基本问题。

我对 DFE 和 PFD 的行为不太了解。

关于 PFD、我在数据表上没有找到相关说明。

q1)什么是 DFE 及其使用方法

特别是数据表50页、寄存器地址1E、3bit、"DFE_PD"设置。

我不太明白"1"和"0"设置之间的行为差异。

Q2)什么是 PFD 以及如何使用它?

特别是、具有相同的 DFE、1E、0bit、"PFD_EN_PD"设置的寄存器地址。

你会告诉我、PFD 的滚动是什么以及它是如何工作的?

"1"和"0"设置之间的区别是什么。

通常应如何设置它?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    感谢您解答您的问题。

    我鼓励您查看此器件的编程指南。  其中包含常见的配置序列以及数据表中未提供的其他详细信息。  如果您还没有访问权限、可以在此处找到它:

    https://www.ti.com/drr/opn/DS250DF230-DESIGN

    DFE (判决反馈均衡器)是重定时器接收器信号链中使用的数字滤波器。  当使用适应模式2和3时、该滤波器在 CDR 锁定期间自动均衡。

    • DFE_PD 关闭 DFE 电源。  该位为1时、DFE 禁用。  为0时、启用 DFE。  对于 ADAPT 模式0和1、这个位应该为1。  对于调整模式2和3、此位应为0。

    2. PFD 是指相位频率检测器。  这是该器件 VCO/PLL 功能块的一部分。

    • 在典型应用中、不建议调整与 PFD 相关的寄存器。  默认值已足够。
    • 与 VCO / PLL / CDR 配置相关的主要配置是配置数据速率。  对于常见速率、这可以通过寄存器0x2F 进行设置。  对于不常见的数据速率、可以使用寄存器0x60 - 0x63手动设置该速率。  请参阅编程指南中的`7.6标准数据速率设置`和`7.7手动数据速率配置`部分。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您发送编修。

    非常感谢!

    此致、

    Takumi