This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:功率耗散

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480181/thvd1452-power-dissipation

器件型号:THVD1452

工具与软件:

尊敬的 TI:

第7.6段概述了 THVD145x 器件在5Vcc 和 50Mbps 信令速率下的功率损耗。 不过、我想知道是否有更多有关 3.3Vcc 时和较低信令速率下功耗的信息。 还是可以假设功耗会随特定线路电容的电压和开关频率而变化?

此致、

Gertjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gertjan、您好!

    功耗估算在某种程度上取决于系统。  

    我认为数据表中的功率数值不适用于3.3V 电压、因为与5V 相比、FET 电阻(Ron)会稍微偏移。

    如果信号传输速率较低、功耗可能也较低(这将是线性关系)。

    当我进行功率估算时、我通常会计算3个电源。

    1) 1)电源:P = ICC x Vcc

    这个电阻对系统的影响最小、因为其他两个源通常大得多。

    2) 2)驱动器的直流电源:P = Vcc x I_load

    I_load = VoD / R_TERM_eq

    VOD 显示在数据表中、对应的电压为5V、但对于3.3V、我估计最大值可能为大约2.4V

    R_term_eq 是等效端接电阻。 在大多数系统中、这是两个并联的120 Ω 电阻器或60 Ω 等效电阻器。 如果我们假设电阻容差为10%、则可以使用54欧姆作为最坏情况的值。  

    3)开关损耗产生的交流功率: Vod^2 x C_bus x 频率

    CBUS 将取决于您使用的电缆、但一般而言、我通常假设电缆为50pF/m (这是 CAT5标准)

    请注意、频率将是数据速率除以2 (示例2Mbps = 1MHz)

    此功率我认为更依赖于系统、因为在每个 系统/设计中、C_BUS 和频率的变化更大。

    您可以将三个电源相加、来估算 RS485系统/总线的总功率。

    如果要计算器件的功率、则需要返回公式2并执行 Vcc-VoD、从而获得 RS485驱动器(而不是整个系统)上的功率。  

    -鲍比