This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826应用板 EMI 故障导致的查询

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473086/dp83826e-inquiry-due-to-emi-failure-of-dp83826-application-board

器件型号:DP83826E

工具与软件:

您好、TI 专家

客户应用 DP83826时的电路板 EMI 测试失败。

关于 EMI 测试、我们需要询问原因和可能的解决方案。

客户确认存在在400kHz~1MHz 频带中超出规格的问题。

他们尝试使用屏蔽电缆而不是传统的 UTP 电缆、虽然有一些改进、但没有明显的变化。

我附上电路图和 PCB 图供您参考。

e2e.ti.com/.../Ethernet_5F00_schematic.PDF

e2e.ti.com/.../LAN_5F00_EMC_5F00_PCB.pdf

q1)您是否有类似的案例? 是否存在 EMI 问题的任何可能原因和解决方案?  我可以参考什么来解决 EMI 问题吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    客户正在执行哪个 EMI 标准/测试? 能否分享测试设置图片?

    我建议客户参阅本应用手册、以根据测试优化测试设置、原理图和布局、从而提高 EMC/EMI 性能:

    https://www.ti.com/lit/an/snla466a/snla466a.pdf

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    不是 TI 员工、而是普通工程师。

    已经槽 EMC 地狱数次,我会建议你获取和阅读这本书:

    电磁兼容工程
    作者:Henry W. Ott
    首次发布日期:2009年8月12日
    打印 ISBN:9780470189306 |在线 ISBN:9780470508510

    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470508510

    首先阅读附录 B、D 和第18章。

    这些是我知道的最有用的读数。

    至于目前的具体问题、它将需要更多的测量(沿电缆、定向探头、打开/关闭某些部分以缩小原因)。
    需要审查电路板的布局、它与外壳的连接方式、布线和所有相关硬件。

    恐怕 TI 在这里不会提供太多帮助、因为它不是芯片问题、而是集成/设计问题。