This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:与其他器件共享 TLK10031 1V 数字/模拟电源-滤波的可行性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232EVM, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480394/tlk10031-sharing-tlk10031-1v-digital-analog-supplies-with-other-devices-feasibility-with-filtering

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10232EVMTLK10232

工具与软件:

是否可以共享 1V 电源轨 的值 TLK10031 ( VDDD、VDD_LS/HS、DVDD、VDDT_LS/HS、VPP )与其他设备' 1V 内核电压 提供合适的器件 过滤策略 和 A 低纹波稳压器 (纹波电压<30mV)?
是否有任何特定的隔离或布局指南可确保实现出色性能并更大限度地降低噪声对 TLK10031收发器的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    是的、只要电源噪声保持在低水平、我就不会看到在 TLK10031和其他器件之间共享1V 电源轨的任何问题。

    建议阅读产品说明书的电源建议和布局建议部分。 此外、您可以参考 TLK10232EVM 板的原理图/布局。 TLK10232是与 TLK10031类似的器件。

    www.ti.com/.../sllu180.pdf

    此致!

    卢卡斯