This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:XR16L2750IM-F 交叉参考

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465552/tl16c752c-xr16l2750im-f-cross

器件型号:TL16C752C
主题中讨论的其他器件: TL16C752D

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户正在进行以下查询。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"我们目前正在我们的一款产品中使用 Maxline/Exar XR16L2750IM-F 双 UART。  我想要了解 TI 是否有兼容的器件。  我看过 TL16C752系列。  除了错误修复之外、TL16C752D 和 TL16C752C 之间是否有任何差异?  如果是、是否有说明差异的文档、以及为什么一个会比另一个更受欢迎?

这些(或某些其他产品)中的任何一个是否是 XR16L2750IM-F 的交叉产品?  谢谢"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我会在明天结束前就这件事与你联系。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="488532" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465552/tl16c752c-xr16l2750im-f-cross "]我看到的是 TL16C752系列。  除了错误修复之外、TL16C752D 和 TL16C752C 之间是否有任何差异?  [报价]

    我从数据表中并排比较这一点、但我没有看到任何在 D 和 C 版本之间卡住的东西。 存在一个微小的区别、即 D 版本可以在 Vcc=3.3V 时支持48MHz、但除此之外、几乎所有器件都是一样的。 我检查了寄存器映射和其他数据表参数。 (该3.3V 情况下的时序略有不同)。

    我在内部检查,似乎裸片是不同的。 D 版本被认为是两者中较新的版本、D 采用的是 TI 认为现代的300mm 晶圆技术、而 C 版本使用的是 TI 一直尝试放弃的旧晶圆技术。 虽然从数据表的角度来看、两种器件之间并没有明显的优势、但尝试使用 D 版本可能仍然更好、因为 D 版本采用的是较新的工艺技术。

    这些(或一些其他产品)中的任何一个是否是 XR16L2750IM-F 的叉号?  [报价]

    我只推荐使用我们 UART 产品系列中的752D 和750E 系列器件、因为它们采用的是我们的新工艺技术...

    我看了一下752D 和 XR 器件。 两个寄存器之间的寄存器并不是完全一样、XR 器件有一个额外的修订版本解码寄存器。  

    我认为您不能重复使用 XR 到752系列的软件/固件。 如果您移至752设备、可能需要创建支持该设备的软件。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby、

    感谢您的回复! 遗憾的是、这需要是现有产品的一个即插即用选项、因此我认为这些都不是可行的选择。 如果缺少内容、请告诉我。

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby、

    客户快速跟进:

    "进一步了解一下 TL16C752D、我看到它清楚地表明它具有睡眠模式、但我没有看到睡眠模式下的电流规格。 我怎么了? 还是不会降低功耗? 谢谢你"

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    感谢后续问题、Bobby 目前不在办公室、但我们应该能够在业务结束时2025年01月31日 CST 给您回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您的客户似乎是正确的。 该器件在启用时实际上并不指定睡眠模式电流。 我检查了我们后来/更新的一个 UART、该 UART 使用了 D 版本的大部分 IP、而且该 UART 在睡眠模式下也没有提及电流。

    这似乎是专门设计器件的系统工程师的失误、因为我们没有针对器件的验证数据。 我们可能没有数据来提供它实际节省多少电流。 我猜测这种模式是如何节省电流的... 它可能会断开 XTAL 输入(时钟源)、从而夺走开关电压。 这将阻止 CMOS 输入端看到的击穿电流流经查看 CMOS 输入的器件。 我相信该模式能够降低电流消耗(大部分电流可能来自时钟输入信号)、但我们还没有关于电流消耗的数字。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    请参阅下面的客户响应:

    "感谢您的响应。  我的评价是、TI TL16C752DPFBR 或 NXP SC16C752BIB48将物理上用于 XR16L2750IM-F、但两者都需要对增强型模式寄存器进行固件调整。  从固件调整可以实现的功能来看、它们看起来与所使用的功能等效、但 TI 器件的睡眠模式功能只是文字。  

    原始器件3.3V 时的最大睡眠电流规格为15微安。  可能的 NXP 替代方案还指定了睡眠模式电流、且最大为50微安。  我们的应用对功耗非常敏感、UART 大部分时间都处于空闲状态、但需要能够响应通信活动。  睡眠模式主要用于最大限度地降低功耗。  TI 的唯一功耗规格是它不会超过16 mA、但这几乎是最坏的情况。   

    最初的偏好是选择 TI、但在不提供有关睡眠电流的任何信息的情况下、总是会出现一个问题、即是否因为非竞争对手而有意将其排除在外、并且不想发布该数字。 我确信睡眠模式会显著降低功耗、但即使是一个数量级的降低、也会使其比竞争产品大一到两个数量级。  TI 能否提供典型数字或测试单元的结果来了解睡眠电流处于哪个焊球范围?"

    这似乎是一个很好的机会,我们赢! 请告诉我您的想法

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我们没有这些数据。 典型测量通常需要在不同温度和电压水平下测试30个单元。 遗憾的是、我们没有获得这些测量值所需的带宽、因为该设备较旧且体积较小、可满足业务需求。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    我们是否能够  从位于工程师工作台上的设备获得甚至一个测量结果?

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我需要查看是否可以让我的设置正常运行。 由于该器件是数字器件、因此我需要使用微控制器将其置于睡眠模式、这样不易抓取。  

    我不确定是否有对应的文件。 我可以在星期五之前回到你吗?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    周五正常工作、客户表示没问题、很感谢

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我刚刚完成了测试、但看起来当我进入睡眠模式时、该器件并没有真正节省太多的电源/电源电流。  

    我会在空闲条件下了解到9.6mA (无 INT、RX 保持高电平、IER = 0h10)。 进入此模式之前变化不大(有时我看到电流上升到10.6mA。  

    从我的测试来看、客户对睡眠模式的担忧似乎是有效的。

    -鲍比