This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:PCF8574A IC 永久损坏、SDA/SCL 线路锁定为低电平

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480988/pcf8574a-pcf8574a-ic-permanently-damaged-and-sda-scl-lines-latched-low

器件型号:PCF8574A

工具与软件:

随附的是所用电路的图/底板。 为了简单起见、调节元件得到了缓解、但它们都符合数据表中关于滤波等方面的建议。 PCF8574A 用于通过 TI ISO1640DWR 双向隔离器通过 I2C 向 MCU 提供位置 ID。 当各种电路板这些元件安装在一起形成电路时、会观察到故障、如图所示。

如果隔离器及其右侧的所有元件均未连接、SDA/SCL 线为高电平-正如预期上拉至5V_1所示。 一旦电路的其余部分被引入、这些线路永久灌入低电平、只能通过更换 PCF8574A IC 进行恢复。 无需连接 MCU 即可避免此故障的发生。 只需将电路板与隔离器相连(带有相应的4k7上拉电阻器)就足以使上述线路锁存为低电平。 我怀疑有东西会损坏 IC。  

5V_1和5V_2共用相同的12V 源和参考接地、但由于其他地方的设计限制、PCF8574A 和 ISO1640DWR 的 VCC 由单独的直流/直流转换器提供。  

对于为什么这种情况会发生的任何想法都受到极大的赞赏。 任何进一步的细节,我所遗漏的任何可能是重要的,我很乐意补充。  

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我们是否确定 PCF8574A 的下电上电不会恢复总线? 它是否在将各种电路板连接在一起后真正断开(ESD 损坏或热插拔连接产生的电压尖峰)?  

    如果器件由于插入/拔出 PCB 而断开、我认为可能需要某种类型的串联电阻+外部 ESD 保护。 此处可以使用 TPD2E2U06等外部 ESD 器件。  

    此致、

    Tyler