This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SW 模式和高-低电平唤醒模式

Guru**** 2463350 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478518/tcan1145-q1-sw-mode-and-high-low-level-wake-up-mode

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TCAN1145-Q1支持选择性唤醒、是否还支持 CAN 总线中的高/低电平唤醒(如 TCAN1043)?

如果是、您能否提供一些关于配置高/低电平唤醒的指导? 客户的目标是制作一款兼容两种唤醒模式的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北IDA

    是的、该器件还支持标准 CAN 总线唤醒。 这不需要进行任何配置、器件会自动响应 CAN 总线唤醒。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric。

    为了在软件模式和标准 CAN 总线唤醒之间切换、只能通过对寄存器进行编程才能实现? 您能否分享一份文件指南来帮助我理解和操作它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    默认情况下、该器件配置为标准 CAN 唤醒模式(WUP)检测、因此无需进一步配置即可在该模式下运行。 如果需要选择性唤醒、首先需要通过配置相关寄存器来设置该功能。 有关此过程的概述和相关寄存器的列表、请参阅数据表第10.4.5.2节的最后一段。 正确配置后、可以使用模式控制寄存器中的 SW_EN 位打开或关闭选择性唤醒。  

    如需更全面地了解局部联网及其功能、请查看此处链接的应用手册:
    选择性唤醒如何实现局部联网

    此致、  
    Eric Schott