This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:POC 问题

Guru**** 2464110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480397/ds90ub960-q1-poc-problem

器件型号:DS90UB960-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

有一个关于 DS90UB960的4G 或2G POC 电路的问题。  

DS90UB960用于音响主机。 它用于与摄像头模块通信。串行器是摄像头模块中的 DS90UB933。

POC 电路设计用于为摄像头模块供电 。 DS90UB960规格中有两种 POC 电路。 一个是4G、另一 个是2G。

请参考下图、这是音响主机中的4G POC 电路。 摄像头模块的 POC 电路是2G 结构。

问题:  

具有4G POC 的 DS90UB960和具有2G POC 的 DS90UB933是否可以协同工作?

如果您需要更多信息、请告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt:

    您的客户是否可以访问 FPD3通道规格文档? 如果没有、请按照电子邮件模板在此处为您的客户申请该模板:

    sps16.itg.ti.com/.../start.aspx

    4G POC 网络经过优化、可为同步/非同步频率范围提供低损耗。 客户需要确认其系统中的高速 Rin+布线仍将满足通道规格文档中定义的 PoC/RL 限制线路、并连接了所选的 IL 网络。 这取决于系统。

    如果其系统无法满足 PoC/RL 限制线要求、则他们可以更新布局或直接联系线圈供应商、让他们建议一种 IL 网络、在 SER/DES 器件的频率范围内减小 IL /RL。

    此致!

    Justin Phan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    我叫 Sem Lee、是硬件工程师。 以上问题来自我这边。 我无法在 E2E 上发布问题。 我问科尔特发布问题。

    根据您的反馈、我了解 IL 传输的关键因素是 RL/RL。 我不需要关心  音响主机4G POC 与摄像头模块2G POC 之间的电路匹配、对吗?

    BR.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最重要的一点是在 TI 定义的限制范围内满足 IL 布线上的 RL/RL。

    4G 和2G 示例 PoC 网络经过优化、可更大限度地减少4G 范围(5MHz - 2.1GHz)和2G 范围(1MHz - 1GHz)内的损耗。 您可以联系电感器供应商、获得定制的 PoC 解决方案、这些解决方案经过优化、可 IL 在整个产品系列(1MHz - 2.1GHz)上更大程度地降低 PoC/RL 损耗、从而满足您的电流和温度需求