This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:RMII 接口的布线长度匹配要求

Guru**** 2644725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477135/dp83848q-q1-trace-length-matching-requirement-for-rmii-interface

器件型号:DP83848Q-Q1

工具与软件:

您好!

我们想说明在 RMII 模式下需要哪些布线的长度匹配。

在 MII 模式下、使用 TX_CLK 和 RX_CLK、所有数据线(TX[1:0]、RX[1:0])与这些时钟信号进行长度匹配。 然而、在 RMII 模式中、X1输入被用作时钟基准。

我们的问题是:数据线(TX[1:0]、RX[1:0]和其他 RMII 迹线)的长度是否需要与从时钟源到 PHY 和 MAC 的 X1输入迹线的长度相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的理解。 由于 RMII 的时钟仅是 XI (因为 PHY 充当 RMII 从器件)、因此 RMII 线的长度应与 X1匹配、以避免设置/保持时间问题。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    在我们的布局中、布线长度如下:

    1.振荡器到 PHY - 7mm

    2.振荡器到 MAC - 7mm

    3. RMII 线迹 MAC - PHY - 50mm -长度相互匹配

    在数据表中、建议时钟信号的布线最短并相互匹配。

    因此实际上、将 RMII 布线长度与时钟信号相匹配会非常困难

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要对该设置的设置和保持时间感到担忧、因为到 RMII 的时钟差值~1700mil。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

    请告知我时钟和 RMII 布线之间的理想长度匹配要求。

    另请注意、PHY 和 MAC 有一个单一时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    理想的长度匹配是时钟和数据布线之间的50mil。 由于这是两侧的 RMII 从模式、中间只有一个振荡器、因此分析会比较复杂、但该指导的目的是确保50MHz 通信遵守建立/保持时间。

    此致、

    Gerome.