This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS191:替代74265

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G86, SN75ALS191, SN74LVC2G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481120/sn75als191-substitute-for-the-74265

器件型号:SN75ALS191
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G86、SN74AUC2G86

工具与软件:

不是一个问题、而是我想贡献的常见问题解答。

对该主题感兴趣的人可能会考虑 SN75ALS191之类的东西、

作为差分线路驱动器出售、主要用于生产应用

在基于 RS 至422的应用中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 4xx 驱动器不会生成逻辑信号。

    通过两个异或门(即 SN74AUC2G86、SN74LVC2G86)路由信号、可以获得最低偏斜。