This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14-SN65LVDT14-:EP EP

Guru**** 2968280 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481657/sn65lvdt14-ep-sn65lvdt14-ep

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT14

工具与软件:

早上好。

我想知道 SN65LVDT14组件是否可能在断电时在输入端接收+3、3V 电压。

我认为这可能是因为§6.5接收器电气特性指示了 II (off)参数。

感谢您的答复。

此致、

Vincent Marsaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许电压高于 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是:是的、SN65LVDT14输入可能在组件断电时能够接收电压、并且该值可能高达+4V 的绝对最大额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您的分析 是正确的。 Ioff 规格的存在以及最大输入电压超过 Vcc 的事实表明该器件能够在 Vcc=0时驱动其输入。

    此致、

    插孔