This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:ADC3669评估板+ FPGA 卡

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, TSWDC155EVM, ADC3669EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480946/tswdc155evm-adc3669-eval-board-fpga-card

器件型号:TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3669、、 ADC3669EVM

工具与软件:

您好!

我计划 使用 ADC3669评估模块进行一些测试、我计划使用 TSWDC155EVM 进行 数据采集。 但是、我最近了解到 GUI 不支持它。

是否有一种与 DEV GUI 兼容的可与 ADC3669连接的不同 FPGA 卡?

如果没有、这是否意味着我需要开发自己的 VHDL 来获取 TSWDC155EVM 以采集来自 ADC 的数据? 我是新的这个(如果这不是明显的,还哈哈)。

有人能帮我指出正确的方向吗?

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    ADC GUI 即将推出。 现在、我们正处于数据采集平台之间、因为上一代数据采集平台的某些 FPGA 已经过时。

    订购 ADC3669EVM 和 TSWDC155EVM 后、我们将为您提供一个 SW/FW 包、它将使用 HSDCPRO 来显示数据以便进行分析等

    订购/收到后、请联系我们。

    此致、

    Rob