This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:能否在 DSI 断开的情况下显示测试图形?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479443/sn65dsi83-can-i-display-test-pattern-with-dsi-open

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

我得到了包含 SN65DSI83、背光驱动器(TPS92380PWPR)和其他电路的 PCB、但 MIPI-DSI 源 IC 尚未就绪。

是否可以  在没有 DSI LP-11模式的情况下从 I2C 输出来自 SN65DSI83的测试图形以正确设置显示?

1) 1) DSI 线全部打开。
2)我把参考时钟连接到 REFCLK 引脚(H2pin ), REFCLK 准备就绪。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、因为测试图形是内部生成的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、David
    我可以在显示器上显示色条。
    如何显示其他测试图案? 仅 COLR 条?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、只有色条可用于测试。

    谢谢

    David