This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021-Q1:TLIN2021-Q1

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472936/tlin2021-q1-tlin2021-q1

器件型号:TLIN2021-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个关于指挥官节点上拉的问题,根据应用信息,建议使用1k Ω。 因此有必要使用1k Ω、还是 有可能增加该值以维持电阻器的功率耗散。 如果我们可以增加、上拉电阻器的范围是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangeeta:

    可以在1k 到10k 的范围内增加。  
    然而、请考虑增加上拉电阻与为总线充电的较低电流之间的权衡、因此上升时间较慢取决于总线电容和较高的数据速率、建议根据您的系统进行验证、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在数据表中、我们是否有为总线充电所需的最低充电电流的信息? 或取决于电容器? 在显性状态期间、引脚6或引脚名称"LIN"的最小电流为多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeeta

    我们没有指定所需的最小电流、因为它取决于总线的电容和上拉电阻。

    在显性状态下、电流由 电源电压和上拉电阻器决定。 I_显 性= VSUP/Rpullup。

    以12V 为例、标准为1千欧、I = 12 V/1千欧作为12 mA、谢谢。

    此致、

    Michael。