This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:原理图检查

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481452/lm51770-schematic-check

器件型号:LM51770

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助检查下面的 LM51770原理图和任何需要进行的调整吗、谢谢

e2e.ti.com/.../TI_5F00_sch-LM51770-TPS4800-_2800_002_29002D00_output.pdfe2e.ti.com/.../_07892C67_-LM51770-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-V1_5F00_0_5F00_0.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请在下面查看我的审核列表和标记为粗体的行项目、应再次进行检查(注意:此处留下了其他信息、用于概述所检查的内容)

    (由于信息丢失、未选中带下划线的部分)

    已检查快速入门计算器

     

     

    原理图:

     

    • 与电感器串联且在电感器之前具有 RCS
    • 检查过滤器是否存在 RC
      电流检测电阻 RCS 没有所需的滤波器
    • 检查过滤器是否有 Risns
      电流检测电阻器 Risns 没有滤波器-建议添加占位符
    • 如果未使用 ISNS、则将 IMONOUT 连接到 VCC
       如果未使用 ISNS、则将 ILIMCOMP 连接至 VCC2
    • SW1和 SW2上的缓冲器
      在 SW1和 SW2处放置缓冲器的封装
       (它们随后可以根据需要(例如、由于 EMI)在不更改布局的情况下进行安装)
      注意:缓冲器将电阻器与 GND 相连、以获得更好的热性能
    • BIAS 已连接   
      如果未使用 BIAS、则连接到 VOUT 的 GND 或 VIN (请勿保持开路)
      BIAS 可以连接到 VIN (如果未超出 BIAS 的最大额定值)、以受益于 LDO 在 BIAS 上的更好性能
      ->建议连接到 VOUT
    • 在 MOSFET 栅极信号线路中添加串联电阻
      (它们可以在需要时(例如由于 EMI)更换、而无需更改布局、
      其他选项:并联添加一个二极管以实现慢速导通和快速关断。
    • 建议为每个 MOSFET 使用专用的栅极电阻器
      注意:良好的起始值为3.3Ω、然后在测试 PCB 时进行调整
    • MOSFET 的额定电压
      (建议裕度为30%)
    • MOSFET 的米勒平坦区
      所使用的 MOSFET 需要是逻辑电平 MOSFET -可在2.5V-3.5V 范围内的米勒平坦区看到
    • 相对于最低输入电压的 UVLO 设置
      UVLO 设置为7V、但工作范围从9V 开始-相对较大的距离
    • VCC 处的电容(EVM 使用:47 μ F):(数据表最小值:10uF、直流偏置
      请检查 Vcc 上的电容是否具有所需的电容(考虑直流偏置)-我们在 EVM 上使用47 μ F
      最合适的情况下、此电容器不会提供所需的电容!

    此致、

     Stefan