This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:热插拔功能

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481374/pca9548a-hot-plug-feature

器件型号:PCA9548A

工具与软件:

您好、我想详细了解该器件的热插入特性支持、除了1行之外、数据表中没有写入太多详细信息。

我的项目需要支持 SSD 驱动器的热插拔/热插拔。  

SSD 驱动器 I2C 在连接到 BMC 主设备之前连接到 PCA9548A。  

I2C 线路是否应该有任何保护、如果直接连接、是否会出现任何问题?

PCA9548A 内部实现热插入的机制是什么?

谢谢!

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9548A 是一款简单的开关、可断开所有已禁用的下游通道。 要防止热(未)插拔操作干扰 μ I²C 总线上的其他器件、您必须 在热(未)插拔发生之前禁用受影响的下游通道。

    您可能需要额外的 ESD/TVS 保护。