请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN3404-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用的是 TCAN3404-Q1 CAN 收发器 IC。 因为该收发器是 FD、即灵活数据速率。 此收发器 IC 是否会用于 FD 和 CAN2.0B?
请确认此 IC 是否可以发送和接收 FD 和 CAN2.0B 信号?
如果此收发器 IC 不支持此类信号、请建议使用可同时支持 FD 和 CAN2.0B 收发器 IC 的器件。
等待您的回复。
谢谢。此致
Teja。