This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:在我们的显示屏上进行颜色循环

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482377/tfp401-color-cycling-on-our-display

器件型号:TFP401

工具与软件:

我们没有全职 EE、我们有一个系统正在尝试确定导致此问题的原因。

我们拥有 Nvidia Jetson Nano、它通过 HDMI 将 TFP401驱动为 OSD 的并行显示。

在极少数与功率损耗相关的情况下、我们的显示屏会进入此模式、并在该模式下循环通过 RBGW。   

TFP401中是否有任何包含此功能的器件?  我也与显示器供应商合作、确定是否有任何问题。  

我也找不到任何与 Jetson 相关的信息、因此我只是想帮助我集中搜索。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP401没有通过 RGBW 函数实现此周期、此函数很可能来自 Nvidia SoC。

    谢谢

    David