This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用具有集成磁性元件的 RJ45连接器

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481993/dp83869hm-using-rj45-connectors-with-integrated-magnetics

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好、TI 团队!

我有一个关于具有集成磁性元件的 RJ45连接器的问题- 在我们的一个开发项目中、我们计划使用 DP83869HM 作为铜缆接口的 PHY。 我们考虑使用的其中一个可能的 RJ45连接器是具有集成磁性元件和集成中心抽头连接的连接器(如图所示)。  

我了解 PHY 数据表中的建议、想问一下、 DP83869HM 和已连接中央抽头的配置是否正常工作(例如 EMI 性能降低)或 PHY 根本无法工作?

BR、  

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    是的、建议将每个中心抽头相互隔离、并通过去耦电容器连接到 GND。  我 不建议 使用此 RJ45连接器、因为它会导致通道间串扰并 降低 EMI 性能。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!
    J