This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:抖动规格

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481907/sn65mlvd204a-jitter-spec

器件型号:SN65MLVD204A

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

当向  SN65MLVD204A 输入时钟时、  是否可以更改抖动(tjit (pp))?

"9开关特性"上的驱动器规格描述了 55ps (典型值)、150ps (最大值)。

例如、如果 SN65MLVD204A 驱动 10kHz 时钟(Duty50%)和 10MHz 时钟 (Duty50%)、它是否会 导致时钟的抖动(tjit (pp))差值?  

如果可以、您是否显示 抖动(tjit (pp))差异的估算?

在我看来,抖动可能会因线路阻抗而改变,上升/下降的斜率和信号位模式对抖动进行调整。

是否可以估算 IBIS 模型等工具?

SN65MLVD204A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65MLVD204A 数据表第10页显示了一个可用于根据时钟频率估算增加的峰峰值抖动的图。  

    您可以使用 IBIS 模型执行仿真、生成眼图以估算抖动。

    此致、

    插孔