This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:VCCI 和 VCCP 是否有电源序列?

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481565/tcal6416-are-there-power-sequences-for-vcci-and-vccp

器件型号:TCAL6416
主题中讨论的其他器件: TCA6416A

工具与软件:

嗨、团队:

1.可否知道 VCCI 和 VCCP 是否有电源序列? 哪个应先通电?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    TCAL6416不像 TCA6416A 那样如何满足电源序列要求。  

    VCCP/VCCI 可按任何顺序上电。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题吗?

    在我客户的用例中、他们的系统中使用 I2C 接口的菊花链、因此 TCAL6416通过 I2C 接口连接到多个器件、例如 MCU、DAC 等。 我们可以假设有三种电源模式。

    1. VCCI 关闭、VCCP 关闭

    VCCI 开启且 VCCP 关闭

    VCCI 开启、VCCP 开启

    关于图形2、TCAL6416是在 SDA 引脚上输出低电平、还是 TCAL6416将 SDA 引脚或 SCL 引脚拉至低电平? 因为它导致 MCU 和 DAC 等其他器件之间的 I2C 通信存在中断。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    2. VCCI 开启且 VCCP 关闭[/报价]

    VCCP OFF 将 TCAL6416保持在复位状态、直到电源达到 VPOR。  

    TCAL6416不应在此上电序列期间将 SDA/SCL 拉至低电平。 SCL 上没有下拉 FET (无时钟延展)。 在 SDA 上只有一个下拉 FET、该 FET 仅在在在执行有效的 I2C 命令/地址后确认 I2C 总线时有效。  

    此致、

    Tyler