This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:此器件型号的设计问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481853/ts3usb221-issues-in-design-with-this-part-number

器件型号:TS3USB221

工具与软件:

您好!

我设计的器件可以接受1个 USB 输入、并允许在两个 USB 输出之间切换。  

我现在设计的电路板完全无法正常工作。  在我将 D+线路连接到 IC 上的 D-线路时、目前只有一个问题。 连接器上的连接非常好。

然而、为了实现更好的布线、我考虑将 D+线路连接到 IC 的 D-、反之亦然。

你们认为如果 D+通过 IC 的 D-线会是一个问题吗?

堆叠和阻抗分布是可以的、因为我已经根据相同的90欧姆阻抗分布设计了许多电路板、并且在其他设计中一切都很好。 因此差分阻抗根本不是问题。

任何帮助都将受到赞赏。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    根据您的说法、 TS3USB221实际上没有问题。 相反、问题实际上是将 D+和 D-线路组合在一起。

    当我将 D+线路连接到 IC 上的 D-线路时、目前只有一个问题

    从我在互联网上的研究,它看起来这实际上可以阻止数据通过 USB2

    我最好的建议是在设计中将 D+和 D-相互断开(这两个信号需要在两条单独的线路上传递)

    如果您 需要任何进一步的帮助、请告诉我  

    此致、

    Kameron