This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:DP83561-SP

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481739/dp83561-sp-dp83561-sp

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

我正在寻找此组件是否有现有的 Symbol 和 Footprint。 我使用的链接是: 适用于 TI 的 Ultra Librarian

您是否认为此模型也可以正常工作、但在 DP83561-SP 库中可实现 SUB、但使用了它的符号和尺寸?  德州仪器(TI) LMX2615-MKT-MS:符号、封装、3D STEP 模型| Ultra Librarian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、如果 Ultra Librarian 没有占用空间、则需要手动创建。 它只是一瞥、 虽然封装看起来可能相似、但它们使用的是不同的封装图(HBD 与 HBE)。 我建议重新开始使用 DP83561的数据表图。

    此致、
    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    您知道 TI 是否提供该产品吗?

    Giani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giani:

    我不知道有任何可用的公共模型。 不幸的是、我希望 Ultra Librarian 具有此功能。

    此致、

    Gerome.