This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:使用串联开关 ANSYS 的 IBIS 模型

Guru**** 2890790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481567/tca39306-ibis-model-using-series-switch-ansys

器件型号:TCA39306

工具与软件:

大家好!

我目前正在努力模拟频率为100kHz 的 I2C 总线、我需要一些指导。 我的目标是集成 TCA39360的 IBIS 模型、以便在发送器和接收器之间将信号从+3.3V 电平转换为+5V。

但是、我不确定如何结合 ANSYS Electronics 2022中的串联开关来实施 IBIS 模型。 有人可以帮助我了解如何将 IBIS 模型合并到仿真中吗?

此外、对于是否应该将1P5、3P3或5P0模型用于此应用有任何见解、我将不胜感激。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luna:

    很抱歉这么晚才回复。  

    [报价 userid="644625" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481567/tca39306-ibis-model-using-series-switch-ansys ]但是、我不确定如何将 IBIS 模型与 ANSYS Electronics 2022中的串联开关结合使用。 有人可以帮助我了解如何将 IBIS 模型合并到我的仿真中吗?

    我不熟悉该测试软件。 您能提供原理图吗?  

    对于 IBIS 模型、3p3模型应该可以使用。  

    此致、

    Tyler