This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029A-Q1:48V 系统问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481903/tlin2029a-q1-48v-system-question

器件型号:TLIN2029A-Q1

工具与软件:

您好!

①What 指挥官和响应者的含义是什么? 指挥官会成为主、而响应者会成为从者吗?

②If 它变成了一个48V 的系统, LIN 的总线电压也会是 TYP48V 吗?

③recommended 工作条件
TLIN2021A 为最大45V、TLIN2029A 为最大48V。
这是否是因为 Tj 条件与2021:MA52i .150°C 和2029:MA30i 125°C 不同?

④系统配置中的什么是用于 WAKE 终端的唤醒?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    1.是的,这是更新的术语,即指挥官控制通信在网络上发送命令,而响应者侦听命令并响应请求的信息。

    2.不可以、该器件在故障条件下可承受48V 的电压、但对于汽车系统、LIN 通常以12V 至24V 的电压运行。

    3.不,它们的设计只是不同,以处理稍微低的容错能力。

    4.用于将器件从 LIN 网络中的睡眠模式或低功耗模式唤醒。  EN 引脚接收唤醒信号并从睡眠模式唤醒以进行正常通信。 WAKE 端子为低电平有效、并且当总线发送唤醒信号时、器件变为有效以进行正常通信、类似于数据表的7.4.4。

    此致、

    Michael。