This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:TCAN1044A

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD12C-Q1, TSM24CA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481542/tcan1044v-tcan1044a

器件型号:TCAN1044V
Thread 中讨论的其他器件:TSM24CA-Q1、TSD12C-Q1

工具与软件:

你(们)好

我在我们的设计中使用 TCAN1044。

对于保护二极管、选择中需要包括哪些参数。

在参考设计中、他们使用了该器件 ESD2CAN24DCK

 ESD2CAN24DCK 这款部件的反向击穿电压为-24V 至24V  

我们可以在应用中使用该二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器的输出电压范围为0V 至5V;接收器可在±12V 之间的电压下正常工作。电压高达±58V 时不会损坏器件

    要钳位的电压取决于系统中实际发生的信号电压;如果节点之间的接地漂移小于±12V、则可以使用小于±12V 的击穿电压

    总之、24V 是一个不错的选择、没有比这更符合汽车标准的 ESD 二极管。 (有较强的 TVS 二极管、例如 TSD12C-Q1或 TSM24CA-Q1、但您需要其中两个。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  

    我们在5V 应用中使用。因此在这种情况下、我们可以使用该24V ESD 保护二极管、或者我们是否需要进入其他范围。

    请告知我们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统中可能会发生什么接地漂移?