This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781A-Q1:有关 SN65HVD1781A-Q1 DE、RE 引脚设置的问题

Guru**** 2463380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481950/sn65hvd1781a-q1-questions-regarding-sn65hvd1781a-q1-de-re-pin-settings

器件型号:SN65HVD1781A-Q1

工具与软件:

如果您向 DE 引脚输入了高值、则可以激活数据;如果您向 RE 引脚输入了低值、则可以激活接收。
根据数据表"应用信息"、可以通过将 RE 引脚固定到 GND 来使用该引脚、但通过将 DE 侧固定为 VCC 侧的高值、似乎无法使用 DE 侧。

最后、我想使用 DE 侧的上拉处理方式到 VCC 侧、然后通过下拉处理方式返回到 GND、因此请检查是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用哪种总线?

    该器件是一款半双工收发器。 当您修复 DE 高电平时、总线引脚始终由此器件驱动、总线上的任何其他器件都无法发送任何内容。 这只适用于单向连接(即 RS - 422)。