This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:SNLA344C 应用手册中建议的 EtherCAT 自举配置违反了链路信号极性要求

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481731/dp83826e-suggested-ethercat-strap-configuration-in-snla344c-app-note-violates-link-signal-polarity-requirement

器件型号:DP83826E

工具与软件:

感谢您出色的应用手册、了解如何为 EtherCAT 应用配置 DP83826。

我们目前正在将其中两个 PHY 连接到 Infineon XMC4800芯片。

在我们的设计中、我们遵循了图3-1中的所有增强型模式 Strap 配置指南。

在这种情况下、PHY1_LED1信号搭接至 GND。  这会使 LED 极性自动检测电路将该信号配置为高电平有效。

此信号将连接到 EtherCAT 控制器上的 PhyX_LINKn 信号(低电平有效)。

在 EtherCAT 规范要求和建议的第2节中、有两个与此相关的要求:

第一项要求是信号应该为低电平有效。  第二项要求要求 PHY 配置时不带 MII 管理接口。  如果我遵循图3-1中的建议配置、在第一个要求下的链路信号将被驱动为高电平有效。

我们必须重新旋转电路板以为此 LINKn 信号添加逆变器。

我建议您在增强模式示例中添加逆变器(或至少需要注意指出极性)、这样其他设计人员也不会遇到同样的问题。

谢谢!

Tim Kutscha

Simplexity 产品开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的留言! 我可以将这一点带回给团队、当打开该文档进行修订时、我们可以对此进行注释。  

    在您使用 Infineon 解决方案时、我们可以看到与此器件大量配对的 Beckhoff ET1100已具有 AH/AL 极性配置、因此这可能是我们以前没有提到过它的原因。

    此致、

    Gerome.