This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:DS320PR810的参数配置

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478932/ds320pr810-parameter-configuration-for-ds320pr810

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

你(们)好

客户正在 单个电路板上使用32个 DS320PR810作为 PCIe 5.0的驱动器。  目前、在线 IIC 通信方法用于参数调试。  

根据数据表、 客户仅调整 两组寄存器参数0x01和0x03、在调试过程中在0x01和0x03上执行了许多参数组合、 但很难获取正确的参数。

目前、仅对2个通道进行了调试、以获得适当的眼图。 相邻通道之间的参数则有很大不同(0x01和0x03)。

您能否帮助了解调试方法是否正确。 请帮助提供正确快递员的参数调试方法。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    建议的 EQ 配置/测试方法是遵循不同的 EQ 指数设置、如表7-1所示。 每个 EQ 指数是通道寄存器0x01和通道寄存器0x03的设置组合、其组织方式旨在使总体 EQ 增强的强度和滤波行为在受控计划中从 EQ 指数0 --> EQ 指数1--> EQ 指数2-->等增加。 不建议在不遵循 EQ 指数系统中的组合的情况下单独修改通道寄存器0x01和0x03的设置、因为结果可能是不寻常的。 更多有关 EQ 指数系统的信息、请参阅转接驱动器均衡应用手册的第3节: https://www.ti.com/lit/an/snla461/snla461.pdf

    对于一般转接驱动器 EQ 调优、调优通道的最基本方法是从 EQ 指数0 (转接驱动器可提供的最小均衡量)开始、检查信号质量、然后逐步尝试更高的 EQ 指数、看看是否有改进、直到清楚哪个 EQ 指数具有最佳性能。 如果一个转接驱动器中不同通道的布线长度存在重大差异、或者不同转接驱动器之间的布线长度存在重大差异、则不同的 EQ 指数可能会在不同通道和不同的转接驱动器上实现出色性能。

    此致!

    Evan Su