This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:最大值 DS110DF111SQ/NOPB 的工作结温(可对元件的功能进行保证)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481121/ds110df111-max-operating-junction-temperature-where-functionality-of-the-component-is-assured-for-ds110df111sq-nopb

器件型号:DS110DF111

工具与软件:

您好!

我们正在考虑 在我们的设计中使用 DS110DF111SQ/NOPB IC。

尽管 已为 IC 提供了最大工作温度范围、但我们未能找到任何有关 Max 的信息。 工作结温(组件功能得到保证)。

在热仿真中、这些值对我们大有帮助。 谢谢!

此致、

Juwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juwin:

    我使用以下公式计算了 Tj_max 的估算值。

    Tj = Ta + P * Rja = 85C +(3.6V * 300mA)* 35C/W = 122.8C

    此致!

    卢卡斯