This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-AM2631E EP:辐射测试信息

Guru**** 2927640 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481499/am26lv31e-ep-radiation-test-information

器件型号:AM26LV31E-AM2631 EP
主题中讨论的其他器件:AM26LV32E-THVD9491-SEP EP

工具与软件:

由于这是一款增强型塑料产品、您是否有关于辐射耐受性测试的更多信息? 如果是、最高可达多少克拉德?

针对 AM26LV32E-AM2632 EP (接收器)的相同注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maripina:

    对于经过辐射测试的器件、我们通常将其包含在数据表中、并且可能会在产品页面上提供报告文档。 从我可以看到、此器件尚未经过辐射耐受性测试。  

    我认为、对于经过雷达天线罩测试的器件、您需要寻找 SEP (增强型航天塑料)、如 THVD9491-SEP。  

    -鲍比