This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:有关通过 USB-2-MDIO 读取寄存器的问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481608/dp83td510e-evm-questions-about-reading-registers-via-usb-2-mdio

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

工具与软件:

您好!

我的客户对通过 USB-2-MDIO 读取寄存器有如下一些问题。

问题1:
在 DP83TD510E-EVM 上、应在"Extended Register"下拉菜单中选择"Yes"或"No"? PHY ID 应该为00?

问题2:
在 USB-2-MDIO 软件工具中、读取 TDR_CFG1寄存器(地址= X300)时、以下设置是正确的?
PHY ID:00
扩展地址:否
寄存器地址:0300

问题3:
在 USB-2-MDIO 软件工具中、读取 dsp_reg_72寄存器(地址= x872)时、以下设置是正确的?
PHY ID:00
扩展地址:TES
寄存器地址:0872

此致

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我更正我在第3季度的排印错误:

    问题3:
    在 USB-2-MDIO 软件工具中、读取 dsp_reg_72寄存器(地址= x872)时、以下设置是正确的?
    PHY ID:00
    扩展地址:是
    寄存器地址:0872

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano:  

    [报价 userid="36030" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481608/dp83td510e-evm-questions-about-reading-registers-via-usb-2-mdio ]Q1:
    在 DP83TD510E-EVM 上、应在"Extended Register"下拉菜单中选择"Yes"或"No"? PHY ID 应为00?

    如果您尝试读取属于默认寄存器组(即寄存器0x00-0x1F)一部分的寄存器、则您需要选择"否"。 对于0x1F 之后的任何其他寄存器、它将需要为"Yes"。 PHY ID 应为您尝试访问其寄存器的器件的 PHY ID。 510EVM 有2个此类器件、即510本身(PHY ID = 00)和 DP83822 ( PHY ID = 05)。

    [报价 userid="36030" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481608/dp83td510e-evm-questions-about-reading-registers-via-usb-2-mdio ]]在 USB-2-MDIO 软件工具上、当读取 TDR_CFG1寄存器(地址=x300)时、下列设置是正确的?
    PHY ID:00
    扩展地址:否
    寄存器地址:0300[/QUOT]

    否、由于0x300是扩展寄存器、因此扩展地址必须选择为"YES"

    [报价 userid="36030" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481608/dp83td510e-evm-questions-about-reading-registers-via-usb-2-mdio ]Q3:
    在 USB-2-MDIO 软件工具中、读取 dsp_reg_72寄存器(地址= x872)时、以下设置是正确的?
    PHY ID:00
    扩展地址:TES
    寄存器地址:0872[/报价]

    是的、这是正确的。  

    此致!

    Vivaan