工具与软件:
我、是否使用100baseT1 需要为 RGMII 进行配置吗? 我当前设置了 RGMII 启用和对齐模式、以及在 strap 设置期间、因为 SOC MAC 模式无法设置延迟时间。
我查看数据表、没有示例、本地 FAE 也无法支持这个主题。
- 如果设置 RGMII 对齐模式、自举生效后上电的延迟状态是什么?
- RGMII (TX 和 RX 内部延迟模式)和 RGMII (对齐模式)之间有何差异?
- 如果我 通过 MDIO 方式设置 dll_tx_delay_Ctrl_RGMII_SL =5ns、是否存在任何问题?
- 我是否 需要设置 cfg_RGMII_TX_clk_shift_sel? 如果时钟延迟90度、则时钟为40ns、时钟延迟为10ns。 是否需要设置额外的延迟时间 DLL_TX_DELAY_CTRL_RGMII_SL = 5ns? 如果是、那么总延迟将是15ns?