请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3212 主题中讨论的其他器件: TS3USB221
工具与软件:
Dears、
客户在项目中使用了 HDS333212IRKSR、这是一款 USB 3.1多路复用器、但客户在 USB 2.0上使用了它。 以这种方式使用时是否存在问题?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arabella,
HD3SS3212可用于 USB2信号、但必须记住的是 IO 引脚上的电压信号需要保持在建议的运行条件内。
Vcm 和 Vdiff

只要您通过的 USB2信号的电压信号符合此电压 IO 规格、您的信号器件就应该正常。
不过、USB2系统的一些更好选择是 TS3USB221/221A/221E。
请告诉我这是否有帮助、如果需要进一步的帮助、我很乐意提供帮助。
此致、
Kameron