This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:正在寻找与其他评估板类似的评估板

Guru**** 2757905 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482862/dp83869evm-looking-for-similar-but-other-evalboards

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83822EVM

工具与软件:

您好!

除了 DP83869EM 之外、是否还有其他能够将光纤转换为 RGMII 的评估板?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FNU:

    没有其他评估板可用于将光纤转换为 RGMII。  
    但是、DP83822EVM 可以支持通过光纤连接到 RMII (如果有用)。  

    此致!
    J