This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:下降时间小于20ns

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482788/tca9539-fall-time-is-less-than-20ns

器件型号:TCA9539

工具与软件:

您好、先生、

根据 TCA9539规范、最小 I2C 下降时间为20ns+0.1*(一条总线的总电容)。

但我检查我的器件、 I2C 下降时间 小于20ns、如果我使用 RC 延迟、它会影响上升时间。

快速 I2C 下降时间(小于20ns)是否可接受?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值是从 I²C 规格复制而来的。 TCA9539本身(或者任何其它 μ I²C 输入)无关;μ I²C 技术规格有这个限值来防止线路上振铃。

    使用示波器检查 I²C 信号(在 TCA9539的引脚上)。 如果在下降沿没有振铃、则一切都正常。

    您的器件是否具有可配置驱动强度的引脚? 通常、μ I²C 使用的最大电流不应超过3 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    请查看 Clemens 的回答。  

    此致、

    Tyler