This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:HSS 电池短路

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482860/tcan2451-q1-hss-short-to-battery

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

如果在导通状态下 HSS1输出对电池短路、芯片是否会报告故障? 开路负载故障?

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果流经开关的电流降至低于 I_OL (HSS)阈值(最大3mA、最小400uA)、则会触发开路负载中断-但开关将保持其导通状态-唯一发生的情况是会发出标志。 一个重要的注意事项是、当故障清除时、该标志将保持、除非控制器清除、即中断不会自行清除。  

    因此、如果电池短接至 VHSS 和 HSSx -通过开关的电流很可能应接近0、因此通常会提高开路负载中断。  

    此致!

    Parker Dodson