This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:8.5Gbps 接口

Guru**** 2769015 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111, DS110DF410, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481100/ds110df410-8-5gbps-interface

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他部件:DS110DF111DS125DF410、DS125DF111

工具与软件:

对于以6.25Gbps 运行的 ARINC 818接口(将来支持8.5Gbps)、

我正在寻找一种在同一封装中集成以下功能的组件:均衡器、时钟恢复器和线路驱动器。

如果该元件还包含片上眼图张开度监视器、会大有裨益。

DS110DF410和 DS110DF111设备是否支持8b/10b 编码?

是否适合上述要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    是的、DS110DF410和 DS110DF111重定时器包含 CTLE + DFE 均衡、时钟和数据恢复、具有可调去加重功能的 TX 驱动器以及片上眼图张开度监视器。 这些器件可支持以8.5Gbps 速率运行的8b/10b 编码 CML 信号。 遗憾的是、我们没有一个可以同时支持8.5Gbps 和6.25Gbps 的重定时器。

    DS125DF410和 DS125DF111引脚兼容、与 DS110DF410和 DS110DF111几乎相同。 主要区别在于这些器件具有不同的 VCO 频率范围。 它们可支持6.25Gbps、但不能支持8.5Gbps。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    根据 DS110DF410数据表第8.4.4章(表2下)、其内容为:

     

    "对于其他数据速率、还需要设置预期的 PPM 计数和 PPM 计数容差。 是多少

    重定时器用于检测有效频率锁定的值。"

     

    这是否意味着我们可以将频率设置为超过8.5到11.3 Gbps 的范围(例如、6.375 Gbps)?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    DS110DF410只能支持8.5Gbps 至11.3Gbps 范围内的数据速率+ 2/4/8分频子速率。 要选择此范围内不包含在表2所示标准数据速率设置中的数据速率、需要使用 PPM 计数和 PPM 容差值进行手动数据速率配置。

    此致!

    卢卡斯