This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:我想将软件写入 NOR 闪存。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481501/tusb9261-i-want-to-write-software-to-nor-flash

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

嗨、团队:

我想将固件写入 NOR 闪存。
我曾尝试使用闪存读取器来编写它、但它不是一个可以单独写入或闪存的软件。
我检查了闪存刻录机的用户指南、似乎识别数据是在固件之前写入的。
是否也可以接收包含识别数据的固件?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是指识别数据、是指 USB 描述符?

    您可以直接在 FlashBurner 软件中编辑描述符。

    ..、然后将固件数据导出到第4.8节中所示的文件中。

    这可以回答这个问题吗?  请告诉我。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    你是说如果我按照你给我的步骤从 FlashBurner 导出并将其写入 NOR 闪存、就可以工作吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我要求阅读并遵循 TUSB9260 Flash 燃烧器-用户指南(修订版 D)、以便 查看是否存在问题。

    第4.3节 显示了如何将描述符编辑为所需的值。

    第4.8节 显示了如何使用描述符导出固件数据。

    第4.2节 步骤(f)显示了如何导入由导出按钮生成的固件文件。

    第8.2.2.4节 TUSB9261 USB 3.0至 SATA 桥接器数据表(修订版 I)中 显示了 SPI 闪存要求。 希望 NOR 闪存满足这些要求、如果它满足要求并且测试未通过、那么我们 也许需要更新数据表。

    此致、

    Nicholaus