This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:ISO17987-6测试报告

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482573/tlin1021a-q1-iso17987-6-test-report

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 ISO17987-6测试报告? 我在 C&S 测试中仅找到 ISO17987-7报告。

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    请注意、7似乎用于物理层(收发器)、而6似乎用于控制器、建议与控制器制造商确认、谢谢。

    此致、

    Michael。