This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300ARUKR

Guru**** 2972050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, SN74LVC1G06, TS3A27518E, TPD6S300A, TPD6S300, SN74AHC1G08, SN74AUP1G32, SN74LVC1G14, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480285/tpd6s300-tpd6s300arukr

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他器件:TS3A27518E、 、、、TPS55288、 SN74AHC1G08、SN74AUP1G32、 SN74LVC1G14、 SN74AUP1G07、SN74LVC1G06

工具与软件:

我正在处理台式机主板项目、我需要 SI 仿真。 因此、我需要 TPD6S300ARUKR 的 IBIS 文件。 下面列出了一些还需要 IBIS 文件的其他 IC 器件型号。

TS3A27518ERTWR 德州仪器(TI) IC 开关 SPDT X 6 6.2OHM 24WQFN C_TS3A27518E
TPD6S300ARUKR 德州仪器(TI) TPD6S300A USB TYPEC TPD6S300
TPS55288RPMR 德州仪器(TI) IC REG BUCK-BST 编程0.8V 26QFN c_TPS55288
SN74AHC1G08DBVRG4 德州仪器(TI) IC 栅极和单通道2-INP SOT23-5 SN74AHC1G08
SN74AUP1G32DSFR 德州仪器(TI) IC 栅极或单通道2-INP 6SON SN74AUP1G32
SN74LVC1G14DBVRG4 德州仪器(TI) IC 逆变器单通道1-INP SOT23-5 SN74LVC1G14
SN74AUP1G07DCKT 德州仪器(TI) IC BUF 非反相3.6V   SN74AUP1G07DCKT
SN74LVC1G06YZVR 德州仪器(TI) IC 逆变器单通道1-INP 4DSBGA SN74LVC1G06YZVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuvart:

    要申请 IBIS-AMI 模型、请发送电子邮件至 highspeed_models@list.ti.com。 请提供以下信息以确保及时回复。

    BR、
    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送一封电子邮件至指定的电子邮件 ID highspeed_models@list.ti.com。 您是否知道需要多少时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuvart:

    我不知道这一点、因为我以前没有申请过 IBIS。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuvart:

    我正在联系 highspeed_models@list.ti.com 、一旦获得任何更新、我将告知您。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuvart:

    由于您请求的组件属于不同的产品线并且 IBIS 模型由它们各自管理、因此 highspeed_models@list.ti.com 或我都无法为您提供模型。 我建议您提交单独产品的 E2E。

    我将关闭本主题、因为我认为 需要分配其他产品线。

    BR、

    Ke Wang

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生们:

    我现在收到了沃尔特先生的解决方案。 他已经分享了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了以下 MPN 的解决方案:  

    • TS3A27518E:  
    • SN74AUP1G32:
    • SN74LVC1G14:  
    • SN74AUP1G07:  
    • SN74LVC1G06:  

    我正在寻找剩余的一个:

    • TPD6S300ARUKR
    • TPS55288RPMR
    • SN74AHC1G08DBVRG4