This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:100% ICT 功能测试失败

Guru**** 2504485 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480381/tcan3414-100-ict-function-test-failure

器件型号:TCAN3414
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

美好的一天!

CODA 中有2个 MPN、但这是我们第一次使用 MPN TCAN3414DR、发现了 ICT 功能故障、当我们切换到旧的 MPN SN65HVD233DR 时、F/R 为100%、问题得到了修复。  

EMS:灵活  

终端客户:Schneider

项目:Nova EMi EAV22483.

详细信息和仿真测试条件请参阅随附的 PDF、我们强烈建议您了解原因、等待您对以下问题的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的引脚5和8是不同的。

    SN65HVD233的引脚5启用环回模式;引脚8选择驱动器的输出斜率。
    TCAN3414的引脚5启用关断模式;引脚8启用待机模式。

    R53的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应、R53的值为 4.7K 欧姆、那么请为这种情况提供任何解决方案?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7 kΩ 应该足够强、可以强制将该引脚置为低电平。

    请检查引脚5和8处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了  TCAN3414DR 和 SN65HVD233DR、INV5和引脚8之间无电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很可能是由于 TCAN3414上的 RXD 是开漏输出。 因此需要上拉。

    请在 RXD 上包含一个典型值为4.7k 至10k Ω 的电阻、同时确保 STB 为低电平以便正常运行、这是可以实现的。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的建议、我们将尽力与客户设计团队合作进行研究和验证。

    此致。

    吉米