This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215EVM:我可以在4K 60Hz 下将 HD3SS215EVM 用于两个 HDMI 源连接一个接收端吗?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215EVM, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481486/hd3ss215evm-can-i-use-hd3ss215evm-for-two-hdmi-sources-to-one-sink-at-4k-60hz

器件型号:HD3SS215EVM
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS215

工具与软件:

您好!

我想知道是不是 HD3SS215EVM 评估板可用于连接 两个 HDMI 源连接到一个 HDMI 接收器 . 我需要在两个电源之间进行切换、输出最高可达 4K (60Hz) .

此电路板能否支持此配置? 如果没有、您是否推荐替代解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以使用该 EVM 进行两个源端到一个接收端的评估。 由于这只是一个无源多路复用器、请使用较短的 HDMI 电缆来更大限度地减少总插入损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我想确认是否可以在此设置中使用4K/60Hz 以获得更高的分辨率。 请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4K@60Hz 分辨率的每通道速率为5.94Gbps。 HD3SS215最大带宽为6Gbps、因此支持4K@60Hz 分辨率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 HD3SS215带宽的快速而清晰的响应以及对4K@60Hz 分辨率的支持。 您的解释非常有益、非常感谢。

    此致
    Nikunj