This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:SOT-23、SOIC 和 VSON 的共同布局

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482468/tcan844-q1-co-layout-for-sot-23-soic-and-vson

器件型号:TCAN844-Q1

工具与软件:

您好!

您是否有任何可安装所有 SOT-23、SOIC 和 VSON 封装的建议布局?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    不幸的是、我们没有具体的建议。

    不过、您可以使用短布线/直接布线来设计 PCB 尺寸、并针对排列以允许一次焊接一个封装的不同封装来设计焊盘。

    您还可以考虑:

    • SOIC、采用更宽的引脚间距作为主要 封装。 将 SOIC 引脚与通用封装的输出焊盘对齐。
    • 对所有封装使用共享着陆焊盘。 采用 SOT-23封装且布线更窄。 将焊盘放置在与 SOIC 焊盘重叠的位置以实现兼容性。
    • 然后、用于 VSON 的散热焊盘(不应干扰 SOT/SOIC 焊接)。 使用具有多个散热过孔的大型中心焊盘、并确保阻焊层开口与外露焊盘相匹配、同时还使用丝印来标记每个封装的位置、谢谢。

    此致、

    Michael。